- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Créer des utilisateurs
Créez un type d’utilisateur avec une propriété personnalisée permettant de vérifier si une étiquette d’horloge est affichée ou masquée dans l’interface utilisateur.
- Créer un utilisateur :
- DansVue de projet, développezSécurité.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surUtilisateurs, puis sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’utilisateur, sélectionnezet saisissezUserPersistentSettings.
- Dans la partie supérieur dePropriétés, sélectionnezet sélectionnezVariable.
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnezet saisissezShowClock.
- En regard de la variable, sélectionnezInt32, puis sélectionnezBoolean.
- Créer un type d’utilisateur :
- DansVue de type, double-cliquez surSécurité, puis surUtilisateurs.
- Dans le voletVue de projet, faites glisserUserPersistentSettingsversVue de type.
- Créez un dossier pour le nouveau type d’utilisateur :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surUtilisateurset sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le dossier, sélectionnezet saisissezUsersPersistentSettings.
- Ajouter des utilisateurs avec des paramètres persistants :
- DansVue de projet, passez le curseur de la souris surUserPersistentSettings, sélectionnezet saisissezBob.
- Faites glisserBobversUsersPersistentSettings.
- DansPropriétés, définissezMot de passesurtest.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierUsersPersistentSettingset sélectionnez .
- Dans le voletPropriétés, définissezMot de passesurtest.
- Passez le curseur de la souris sur l’utilisateur, sélectionnezet saisissezJane.
Fournir une réponse