Contrôles de données

Utilisez des objets de contrôles de données pour visualiser les données dans votre interface d’application. Obtenez des données à partir de nœuds de projet ou d’une base de données.
Objet
Description
Sélectionnez des éléments dans une liste déroulante lors de l’exécution.
Sélectionnez des éléments dans une zone de liste lors de l’exécution.
Affichez les données dans une table.
Affichez les tendances qui présentent des valeurs issues d'une ou de plusieurs variables enregistrées ou lues en temps réel.
Affichez la valeur des variables bidimensionnelles dans un graphique.
Affichez les données sous la forme d’un graphique en secteurs.
Affichez les données sous la forme d’un graphique à barres.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal