Pilote OMRON Fins

Respectez les consignes suivantes lorsque vous travaillez avec le pilote OMRON Fins.

Automates pris en charge

Le pilote prend en charge les familles d’automates OMRON® CJ et CP.
IMPORTANT: Le pilote a été testé avec la famille d’automates CJ2.

Importation de balises d'automate

Vous pouvez uniquement importer des balises à partir de fichiers TXT en mode hors ligne.
IMPORTANT:
Avant d’importer des balises dans
FactoryTalk Optix Studio
, depuis CX-Programmer, copiez la table de symboles dans un fichier TXT.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation du produit.

Types de données

Types de données synchronisés
Type de données d'automate
Type de données
FactoryTalk Optix
Longueur
BOOL
BOOL
1 BIT
CHANNEL
INT16
2 OCTETS
COUNTER
INT16
2 OCTETS
WORD
UINT16
2 OCTETS
DWORD
UINT32
4 OCTETS
LWORD
UINT64
8 OCTETS
INT
INT16
2 OCTETS
DINT
INT32
2 OCTETS
UINT
UINT16
2 OCTETS
UINT_BCD
UINT16
2 OCTETS
UDINT
UINT32
4 OCTETS
UDINT_BCD
UINT32
4 OCTETS
LINT
INT64
4 OCTETS
ULINT
UINT64
8 OCTETS
ULINT_BCD
UINT64
8 OCTETS
REAL
FLOAT
4 OCTETS
LREAL
DOUBLE
8 OCTETS
TIMER
INT16
2 OCTETS
STRING
STRING
LENGTH
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
Zones de données prises en charge
Zone de mémoire de l’automate
Zone de mémoire de
FactoryTalk Optix
Remarques
CIO
CIO area
A
Auxiliary area
T
Timer
C
Counter
D
Mémoire de données
H
Holding area
W
Work area
Ex
EM area CurrentBank
Désigne l’emplacement de la mémoire x dans la banque actuelle.
Ex_y
EM area
Désigne l’emplacement de la mémoire y dans la banque x.
IR
Non pris en charge
DR
Non pris en charge
TK
Non pris en charge
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal