Image à états multiples

Objet pouvant avoir plusieurs états d’image en fonction de la valeur d’entrée. Chaque état d’image peut faire référence à une image différente et peut avoir une opacité spécifique. Si la valeur d’entrée ne correspond à aucun état d’image, la valeur par défaut est utilisée (premier état défini).

Exemple

État 0 : Opacité de 100 %
État 1 : Opacité de 50 %
État 3 : Opacité de 25 %
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal