Redimensionner un objet
Faites glisser pour redimensionner un objet ou spécifier des valeurs dans les propriétés de l’objet.
Conditions préalables
Pour redimensionner un objet, il doit être aligné à gauche, en haut ou en bas. Si l’alignement de l’objet sur l’axe X ou Y est défini sur
Ajuster
, l’objet est redimensionné dynamiquement en fonction de la taille du conteneur. La taille d'un objet qui se trouve dans un conteneur ne peut pas être mise à l'échelle par rapport à la taille du conteneur.
CONSEIL:
La taille de l'objet
Fenêtre
définit la taille de l'ensemble de l'interface utilisateur. Elle peut être définie à l'aide des propriétés Largeur
et Hauteur
, ou automatiquement adaptée à la taille de l'écran d'affichage de l'interface lors de l'exécution à l'aide de la propriété Plein écran
.- Pour redimensionner un objet
- Dans l’éditeur, faites glisser une poignée de redimensionnement sur l’objet.
- DansVue de projet, sélectionnez un objet, puis dansPropriétés, modifiez les valeurs suivantes :
- Hauteur. Entrez la valeur de la hauteur de l'objet.
- Largeur. Entrez la valeur de la largeur de l'objet.
CONSEIL: Si vous supprimez la valeurHauteurouLargeur, l'objet utilise le paramètreAuto. Le texte détermine la taille de l’objet.
resize
height
width
Fournir une réponse