Sessions et utilisateurs dans C #

Lisez et modifiez les propriétés d’une session d’exécution via les propriétés de la variable de session C# affichée par le NetLogic. Modifiez les propriétés de la session pour authentifier un autre utilisateur pour une session ou modifiez le paramètre régional de la session.
Pour lire ou modifier les propriétés de session, consultez la rubrique Lire ou modifier les propriétés de session.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal