Développer un bouton qui remplace une image SVG
Créez un bouton et une instance de NetLogic permettant de modifier une image SVG lors de l’exécution.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
ReplaceImage.zipExemple d’application

Conditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.

Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Exécuter
Fournir une réponse