Créer un bouton qui remplace l’image
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, sousTexte, saisissezReplace image
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnezet sélectionnez .
Fournir une réponse