Créer un projet

Un projet contient les éléments composant une
Application FactoryTalk Optix
.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Projet
    ou ouvrez
    FactoryTalk Optix Studio
    .
    La page de démarrage s’ouvre.
  2. Sélectionnez
    Nouveau
    .
  3. Sélectionnez le type de projet :
    CONSEIL: Le type de projet sélectionné n’affecte pas les capacités de déploiement. Vous pouvez déployer n’importe quel type de projet vers n’importe quel type de dispositif cible. Pour plus d’informations, consultez Déploiement de projets.
    • Par défaut
      . Créez un projet avec toutes les catégories configurées et une fenêtre principale dans
      Vue de projet
      .
    • OptixPanel
      . Créez un projet avec toutes les catégories configurées et une fenêtre principale dans
      Vue de projet
      et :
      • Un objet
        Système
        avec un widget
        FT Remote Access
        préconfiguré pour demander l’accès au serveur FactoryTalk Remote Access et l’aide de l’application FactoryTalk Remote Access.
      • Un dossier
        SettingsWidgets
        contenant les widgets
        Paramètres réseau
        ,
        Paramètres du dispositif
        ,
        Date et Heure
        et
        Charger l’application
        .
      • Une fenêtre principale qui s’affiche et vous permet de parcourir les widgets par défaut lors de l’exécution et de placer votre propre contenu sur la page d’accueil de la fenêtre.
      • Changement automatique de langue pour les widgets.
      • Clavier virtuel activé
    • Modèle Optix
      . Créez un projet basé sur le contenu du modèle Optix défini par l’utilisateur.
    • Vide
      . Pour créer un projet vide sans contenu par défaut, dans
      Options FactoryTalk Optix Studio
      , sélectionnez
      Mode Avancé
      , puis redémarrez
      FactoryTalk Optix Studio
      afin de sélectionner
      Vide
      sur la page de démarrage. Consultez la rubrique Définir les options.
  4. Dans
    Nom
    , saisissez le nom du projet.
  5. Dans
    Emplacement
    , saisissez le chemin d’accès au projet ou naviguez-y.
    L’emplacement par défaut est
    C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\Projects
  6. (facultatif) Pour chiffrer les mots de passe du projet, les objets personnalisés avec un type de données
    Password
    et les fichiers
    YAML
    qui représentent le modèle d’information du projet, sélectionnez l'option en regard de
    Mode de chiffrement des secrets
    , puis pour
    Nouveau chiffrement des secrets du projet
    , sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Stockage de clés distant
      . Chiffrez les secrets des projets à l’aide d’un stockage de clés distant. Vous devez être connecté à
      FactoryTalk Hub
      et appartenir à une organisation appropriée.
    • Mot de passe fourni par l’utilisateur
      . Chiffrez les secrets du projet avec un mot de passe.
    CONSEIL: Pour plus d’informations sur le chiffrement des secrets et le chiffrement par défaut des nouveaux projets, consultez Chiffrement des secrets du projet et Définir les options.
  7. Sous
    Définir la taille principale de fenêtre
    , spécifiez la largeur et la hauteur de la fenêtre principale lorsque vous créez des projets :
    • Sélectionnez
      Taille personnalisée
      et saisissez une nouvelle
      Largeur
      et une nouvelle
      Hauteur
      pour personnaliser une nouvelle taille de fenêtre. La taille de fenêtre personnalisée par défaut est 400 x 400 pixels.
    • Sélectionnez une taille de fenêtre préconfigurée.
    • Sélectionnez une taille
      OptixPanel
      si vous créez un projet OptixPanel.
  8. Sélectionnez
    Créer
    .
Le nouveau projet s’ouvre. Si un projet existant a déjà été ouvert, il s’ouvre dans une nouvelle instance de
FactoryTalk Optix
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal