Projets
Un projet contient différents composants avec lesquels créer des
Applications FactoryTalk Optix
. Une fois créé, vous pouvez mettre à niveau un projet à partir d’une version précédente de FactoryTalk Optix. Vous pouvez également dupliquer un projet, restaurer une version antérieure d’un projet, sauvegarder un projet, importer des fichiers dans un projet et exporter un projet vers un fichier à envoyer à un autre utilisateur.Les projets
FactoryTalk Optix
sont conformes à la norme OPC (Open Platform Communication), qui assure l’interopérabilité entre différents systèmes.Composants
Un projet peut comprendre les composants suivants :
- Objets. Objets physiques (tel qu’un moteur) ou des objets non physiques (tels qu’une alarme numérique).
- Types d'objets. Objets de modèle à partir desquels vous pouvez créer des instances d’objets. Chaque instance d’objet peut contenir des objets et des variables spécifiques.
- Variables. Éléments qui représentent les caractéristiques des objets et spécifient les valeurs de ces caractéristiques.
- Types de variables. Variables de modèle à partir desquelles vous pouvez créer des instances de variables, qui peuvent contenir d’autres variables spécifiques.
- Types de méthode d’exécution. Méthodes de modèle à partir desquelles vous pouvez créer des instances de méthodes. Les instances de méthodes peuvent s’exécuter lors de l’exécution lorsqu’un événement, tel qu’une action utilisateur ou une modification de la valeur d’une variable, se produit.
- Objets graphiques prédéfinis. Bibliothèque prédéfinie d’objets, tels que les contrôles, conteneurs, dessins ou contenu multimédia, que vous pouvez utiliser pour créer une interface utilisateur pourApplications FactoryTalk Optix.
- NetLogic. Objets NetLogic qui implémentent les logiques d’application personnalisées développées en C#.
Caractères spéciaux
Vous pouvez utiliser des caractères spéciaux et des diacritiques spécifiques aux langues prises en charge dans les noms d’objet et les propriétés d’objet.
Pour modifier les paramètres de langue, reportez-vous à la section Définir les options.
IMPORTANT:
Si vous utilisez des caractères spéciaux dans des composants visibles lors de l’exécution, assurez-vous que les dispositifs cibles incluent une police qui prend en charge ces caractères spéciaux.Consultez la rubrique Importer des polices.
special character
Fournir une réponse