Ouvrir un projet

Ouvrez des projets à partir d’un dossier local, d’un réseau partagé ou d’un référentiel source.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Projet
    ou ouvrez
    FactoryTalk Optix Studio
    .
    La page de démarrage s’ouvre.
  2. Sur la gauche, sélectionnez
    Ouvrir
    .
  3. En haut de la page Démarrer, sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Récent
      . Sélectionnez ou naviguez jusqu’au projet à ouvrir, puis sélectionnez
      Ouvrir
      .
      CONSEIL: Lorsque vous ouvrez un projet récent, sélectionnez
      Tout
      ,
      Local
      ou
      Distant
      en haut de la page de démarrage après
      Filtre
      . Sélectionnez la flèche pour ordonner les projets en fonction de la date et heure de modification la plus récente.
      CONSEIL: Pour accéder à un projet, accédez à un fichier de projet (
      .optix
      ) ou à un fichier de projet exporté (
      .optixz
      ) et sélectionnez-le. Pour accéder à un modèle Optix, accédez à
      C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
      pour sélectionner le fichier de modèle Optix (
      .optixt
      ) ou le fichier de modèle Optix exporté (
      .optixt.z
      ) à ouvrir. Pour plus d’informations sur l'exportation vers des fichiers, consultez Exporter un projet.
    • Distant
      . Sélectionnez
      Distant
      , pour sélectionner le projet à ouvrir ou saisissez une URL pour accéder à un projet distant :
      1. URL distante
        . Saisissez l’URL de votre référentiel distant. Il s’agit de l’emplacement URL qui stocke le fichier à distance. Si vous ne connaissez pas l’URL, demandez-la à votre administrateur système.
      2. Emplacement
        . Sur votre ordinateur local, saisissez le dossier où enregistrer et valider les modifications avant de les transférer vers le référentiel distant.
        CONSEIL: Sélectionnez
        Parcourir les fichiers
        pour accéder à un projet. Vous ne pouvez pas modifier l’emplacement des modèles Optix.
        CONSEIL: Si vous vous connectez à
        FactoryTalk Optix
        et à une solution de contrôle de version prise en charge, la page de démarrage affiche automatiquement tous les référentiels potentiels auxquels vous pouvez accéder avec votre compte de contrôle de version et tous les projets que vous pouvez ouvrir. Si vous vous connectez à une solution de contrôle de version,
        FactoryTalk®Hub
        synchronise la liste des référentiels. Pour plus d’informations, consultez Configurer le contrôle de version.
      3. Sélectionnez
        Ouvrir
        .
        Ouverture du projet à distance
        s’affiche dans la barre d’état et le nouveau projet ou modèle Optix s’ouvre avec le même nom que le référentiel distant.
    • Charger depuis le dispositif
      . Sélectionnez le dispositif à partir duquel charger le projet sur l’ordinateur de développement, sélectionnez
      Se connecter
      , puis :
      1. Si nécessaire, entrez le mot de passe.
      2. (Facultatif) Sélectionnez les fichiers à charger.
        CONSEIL: Sélectionnez les fichiers facultatifs à charger depuis le dispositif. Par exemple, sélectionnez les fichiers créés lors de l’exécution, tels que le stockage de rétentivité, les bases de données, etc.
      3. (Facultatif) Modifiez la destination.
      4. Sélectionnez
        OK
        .
      Pour plus d’informations sur la conservation des données dans les stockages de rétentivité chargés à partir du dispositif, consultez Gérer les données chargées à partir d’un dispositif.
      Pour plus d’informations sur le téléchargement de projets et de modèles Optix sur des dispositifs cibles, consultez Ajouter un dispositif cible.
  4. Si le projet est chiffré à l’aide d’un mot de passe, deux options s’offrent à vous :
    • Entrez le mot de passe et sélectionnez
      Confirmer
      .
    • Sélectionnez
      Continuer sans mot de passe
      .
  5. Si les secrets du projet sont stockés dans un stockage de clés distant, sélectionnez
    Se connecter
    dans la barre d’outils, puis, au choix :
    • Connectez-vous avec MyRockwell
      en utilisant votre
      adresse e-mail
      et votre
      mot de passe
      FactoryTalk Hub
      .
    • Connectez-vous avec l’authentification unique
      en utilisant vos informations d’identification SSO.
    CONSEIL: Vous devez faire partie d’une organisation
    FactoryTalk Hub
    appropriée pour utiliser les secrets du projet.
  6. Si le projet ou le modèle Optix a été créé à l’aide d’une version précédente de
    FactoryTalk Optix Studio
    , sélectionnez
    Mettre à niveau
    pour mettre à niveau et ouvrir le projet ou le modèle Optix.
Le projet ou le modèle Optix s’ouvre. Si le projet ou modèle Optix est déjà ouvert, une nouvelle instance de
FactoryTalk Optix Studio
s’ouvre.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal