Exporter un projet
Exportez un projet pour l’archiver ou pour l’envoyer à un autre utilisateur dans un seul fichier. Vous pouvez protéger le projet exporté à l’aide d’un mot de passe.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez le menu déroulant en regard de.Enregistrer
- Sélectionnez.
- (Facultatif) Modifiez le nom du projet.
- (Facultatif) Modifiez l’emplacement d’exportation du projet.
- (Facultatif) Saisissez un mot de passe pour protéger le projet exporté.
- SélectionnezExporter.
Le projet est exporté à l’emplacement indiqué avec l’extension .optixz.
Fournir une réponse