Configurer le contrôle de version

Configurez le contrôle de version dans
FactoryTalk Optix Studio
pour valider, transférer et extraire les modifications du projet.
  1. Dans la barre de titre, sélectionnez
    Options FactoryTalk Optix Studio
    et cliquez sur
    Contrôle de version
    .
  2. Sous
    Configuration utilisateur du contrôle de version
    , dans
    Nom d’utilisateur
    , saisissez votre nom d’utilisateur.
    CONSEIL: Le
    Nom d’utilisateur
    est le nom qui s’affiche en regard des validations lorsque vous ouvrez
    Voir l’historique
    pour un projet. Voir l’historique identifie également vos validations par un avatar qui utilise la première lettre de votre nom. Pour plus d’informations, consultez Historique des versions.
  3. Dans
    E-mail utilisateur
    , saisissez votre adresse e-mail.
  4. (Facultatif) Pour transférer et extraire vers et depuis les référentiels distants des fournisseurs de contrôle de version acceptés, configurez des identités d’utilisateurs. Consultez les rubriques Ajouter une identité d’utilisateur et Retirer une identité d’utilisateur.
  5. (Facultatif) Pour synchroniser les référentiels distants disponibles entre différentes instances de
    FactoryTalk Optix Studio
    , connectez-vous à
    FactoryTalk Hub
    . Consultez la rubrique Synchroniser la liste des projets distants.
  6. Sélectionnez
    Enregistrer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal