Contrôle de version

Créez des versions d’un projet ou d’un modèle Optix en validant, en transférant et en extrayant les modifications.
Vous pouvez utiliser les solutions de contrôle de version suivantes dans
FactoryTalk Optix Studio
 :
Fournisseurs de contrôle de version pris en charge
Fournisseur
Nuage
Sur site
Azure® DevOps
Yes
Bitbucket
Yes
GitHub®
Yes
GitLab®
Yes
Yes
CONSEIL: Vous pouvez créer des versions externes des projets à l’aide des outils CLI et GUI pris en charge par un fournisseur de contrôle de version.
Utilisez un référentiel local ou distant pour restaurer une version précédente et annuler les modifications que vous ne souhaitez pas implémenter. Depuis un référentiel distant, vous pouvez afficher et accepter les modifications apportées par d’autres utilisateurs ou extraire les modifications transférées par un autre utilisateur pour afficher et implémenter les modifications dans l’éditeur d’aperçu de l’extraction avant de transférer vos modifications.
FactoryTalk Optix Studio
affiche les messages de synchronisation mis à jour dans la barre d’état pour indiquer que :
  • Aucun référentiel distant n’est disponible.
  • Il existe des modifications distantes à extraire.
  • Il existe des modifications locales à transférer.
  • Il existe des modifications locales et distantes à transférer et à extraire.
  • Le projet est synchronisé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal