Transférer les modifications

Transférez les modifications de projet validées depuis les référentiels locaux vers les référentiels distants.
CONSEIL:
Lorsqu’il y a des modifications à transférer, le message
Modifications locales disponibles pour le transfert
s’affiche dans la barre d’état et l’icône
Transférer vers le dépôt distant
affiche un nombre en bleu représentant le nombre de validations à transférer.
Lorsque vous transférez des modifications vers le référentiel distant, le projet doit être synchronisé. Dans le cas contraire, vous serez invité à extraire du référentiel distant et à résoudre les conflits. Lorsqu’il y a des modifications à extraire, le message
Modifications locales et distantes disponibles pour le transfert et l’extraction
s’affiche dans la barre d’état et
Extraire du dépôt distant
affiche un nombre en bleu représentant le nombre de validations à extraire.
Conditions préalables
Configurez vos identités d’utilisateur pour les fournisseurs du contrôle de version. Consultez la rubrique Configurer le contrôle de version.
  1. Transférer les modifications
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Transférer vers le dépôt distant
    .
  3. (facultatif) Si vous transférez les modifications du référentiel local pour la première fois, et qu’aucun référentiel distant n’est encore associé au projet, configurez un dépôt distant dans
    Transférer vers le dépôt distant
     :
    1. Identité
      . Sélectionnez votre identité. Pour plus d’informations, consultez Ajouter une identité d’utilisateur.
    2. Propriétaire/groupe
      . Sélectionnez le propriétaire ou le groupe du référentiel. Il peut s’agir de votre identité ou d’un groupe dont vous faites partie.
    3. Privée
      . Sélectionnez cette option pour créer un référentiel privé que seul le propriétaire ou le groupe sélectionné peut associer à un projet.
    4. Publique
      . Sélectionnez cette option pour créer un référentiel public que d’autres propriétaires et groupes peuvent associer à un projet.
    5. URL
      . Affiche l’URL du référentiel en fonction des paramètres sélectionnés.
      CONSEIL: Sélectionnez
      Copier
      pour copier l’URL affichée du référentiel dans le presse-papiers.
    6. Sélectionnez
      Transférer vers le dépôt distant
      pour créer le référentiel distant sur le serveur.
    Un message s’affiche lors du transfert vers le référentiel et affiche un lien vers son URL. Sélectionnez le lien pour ouvrir le référentiel.
    CONSEIL: Si vous avez sélectionné
    Copier
    après
    URL
    lorsque vous avez spécifié le référentiel, vous pouvez également coller l’URL copiée dans un navigateur pour l’ouvrir.
Les modifications sont transférées vers le référentiel et
Projet synchronisé
s’affiche dans la barre d’état.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal