Gérer les données chargées à partir d’un dispositif

Conserver ou supprimer les données du stockage de rétentivité pour un projet qui a été chargé à partir d’un dispositif.
Conditions préalables
  1. Pour gérer les données chargées à partir d’un dispositif
  2. Dans
    Vue de projet
    , pointez sur un stockage de rétentivité et sélectionnez
    .
  3. Dans
    Appliquer les données conservées
    , sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Appliquer
      . Appliquez les données conservées du projet qui a été chargé à partir du dispositif.
    • Supprimer
      . Ignorez les données conservées du le projet qui a été chargé à partir du dispositif.
    • Annuler
      . Annuler la dernière opération.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal