Modifier un modèle de projet
Pour modifier un modèle de projet, ouvrez le modèle et modifiez son contenu qui apparaitra par défaut dans les projets créés via ce modèle.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezProjet.La page de démarrage s’ouvre.
- Ouvrez le modèle en sélectionnant l’une des options suivantes :
- Modèle récent. Sélectionnez Accueil ou Ouvrir, puis sélectionnez Récent pour sélectionner le modèle à ouvrir.
- Modèle distant. Sélectionnez Ouvrir, puis sélectionnez Distant pour sélectionner le modèle Optix à ouvrir ou saisissez uneURL distante et un Emplacement pour sélectionner un modèle Optix distant.
- Modifiez le contenu du modèle Optix.
- Enregistrez le modèle Optix avec :
- Le même nom. Dans la barre d’outils, sélectionnez
Enregistrer. - Un nom différent :
- Nom. Entrez le nom du modèle Optix.
- Enregistrer en tant que type. Sélectionnez le Modèle Optix (*.optixt).
- Emplacement. L’emplacement des modèles est en lecture seule.NOTE: Les modèles Optix sont stockés dans C:\Utilisateurs\NomUtilisateur\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates. Les noms des modèles Optix commencent par FTOptix_template_.
- (Facultatif)Utiliser le contrôle de version. Sélectionnez cette option pour suivre les modifications apportées au modèle Optix et stocker le modèle dans un référentiel Git.
- (Facultatif)Chiffrer les secrets. Sélectionnez cette option pour chiffrer les données sensibles contenues dans le modèle Optix.
- SélectionnezOK.
- Avec le même nom et validé dans le référentiel. Dans la barre d’outils, sélectionnezEnregistrer>Enregistrer et valider.
- Pour fermer le modèle, dans la barre d’outils principale, sélectionnezProjet
, puis sur la page de démarrage, sélectionnez
Fermer le projet.
Fournir une réponse