Modifier un modèle Optix
Pour modifier un modèle Optix défini par l’utilisateur afin que tout nouveau projet créé avec ce modèle contienne le contenu révisé, ouvrez le modèle Optix et modifiez le contenu.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezProjet.La page de démarrage s’ouvre.
- Ouvrez le modèle Optix de l’une des manières suivantes :
- Modèle récent. SélectionnezAccueilouOuvrir, puis sélectionnezRécentpour sélectionner le modèle Optix à ouvrir.
- Modèle distant. SélectionnezOuvrir, puis sélectionnezDistantpour sélectionner le modèle Optix à ouvrir ou saisissez uneURL distanteet unEmplacementpour sélectionner un modèle Optix distant.
CONSEIL: Pour plus d’informations sur l’émulation de modèles Optix sur des dispositifs clients, consultez Ajouter un dispositif cible. - Modifiez le contenu du modèle Optix.
- Enregistrez le modèle Optix avec :
- Le même nom. Dans la barre d’outils, sélectionnezEnregistrer.
- Un nom différent :
- Nom. Entrez le nouveau nom du modèle Optix.
- Enregistrer en tant que type. SélectionnezModèle Optix (*.optixt).
- Emplacement. L’emplacement des modèles est en lecture seule.CONSEIL: Les modèles Optix sont stockés dansC:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates. Les noms des modèles Optix commencent parFTOptix_template_.
- (Facultatif)Utiliser le contrôle de version. Sélectionnez cette option pour suivre les modifications apportées au modèle Optix et stocker le modèle dans un référentiel Git.
- (Facultatif)Chiffrer les secrets. Sélectionnez cette option pour chiffrer les données sensibles contenues dans le modèle Optix.
- SélectionnezOK.
- Avec le même nom et validé dans le référentiel. Dans la barre d’outils, sélectionnez.
- Pour fermer le modèle Optix, dans la barre d’outils principale, sélectionnezProjet, puis sur la page de démarrage, sélectionnezFermer le projet.
Fournir une réponse