Créer un modèle Optix
Créez un modèle Optix qui contient le contenu par défaut des projets qui reposent dessus. Vous pouvez créer un modèle Optix à partir d’un projet existant.
- Ajoutez le contenu que vous souhaitez voir comme contenu par défaut dans les projets crées via le modèle Optix.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez la flèche vers le bas aprèsEnregistreret sélectionnez .
- DansEnregistrer le projet sous, remplissez les éléments suivants :
- Nom. Entrez le nouveau nom du modèle.
- Enregistrer en tant que type. SélectionnezModèle Optix (*.optixt).
- Emplacement. L’emplacement des modèles Optix est en lecture seule.CONSEIL: Les modèles Optix sont stockés dansC:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates. Les noms des modèles commencent parFTOptix_template_.
- (Facultatif)Utiliser le contrôle de version. Sélectionnez cette option pour suivre les modifications apportées au modèle Optix et stocker le modèle dans un référentiel Git.
- (Facultatif)Chiffrer les secrets. Sélectionnez cette option pour chiffrer les données sensibles contenues dans le modèle Optix.
- SélectionnezOK.Pour afficher le nouveau modèle Optix, faites défiler la page vers la droite autant que nécessaire. Le nom unique du modèle défini par l’utilisateur s’affiche dans une vignette en haut deNouveau projet.
Fournir une réponse