Dupliquer un projet
Dupliquez un projet de façon à utiliser un projet existant comme modèle pour en créer un nouveau.
- Ouvrez le projet à copier, puis sélectionnezEnregistrer sousdans le menu principal.
- DansEnregistrer le projet sous, remplissez les éléments suivants :
- Nom. Nom du nouveau projet.
- Emplacement. Emplacement de stockage des fichiers de projet. Le projet dupliqué est stocké au même emplacement que le projet d’origine par défaut. Sélectionnez l’icône de dossier pour accéder à un nouvel emplacement.
- (Facultatif)Utiliser le contrôle de version. Sélectionnez cette option pour enregistrer votre projet dans un référentiel Git.CONSEIL: Pour utiliser le contrôle de version, les noms de projet et de référentiel FactoryTalk Optix doivent correspondre. Les noms des projet et des référentiels doivent contenir uniquement des caractères alphanumériques, des chiffres, des points, des tirets et des traits de soulignement.
- SélectionnezOK.
duplicate
template
Fournir une réponse