Upgrade a project

Vous pouvez ouvrir un projet créé avec une version précédente de
FactoryTalk Optix Studio
avec une version ultérieure en mettant à niveau le projet. Pendant la mise à niveau,
FactoryTalk Optix Studio
crée une copie de sauvegarde de la version d’origine du projet.
IMPORTANT: Après la mise à niveau, vous ne pouvez plus ouvrir le projet avec la version précédente de
FactoryTalk Optix Studio
. Pour restaurer un projet dont la mise à niveau est incorrecte, consultez la rubrique Restaurer un projet.
  1. Ouvrez un projet créé avec une version précédente de
    FactoryTalk Optix Studio
    .
    Un message s’affiche pour demander une mise à niveau des modules utilisés.
  2. Sélectionnez
    Mettre à niveau
    .
    Un rapport détaillé sur le processus de mise à niveau s’affiche.
  3. Après avoir examiné le rapport, sélectionnez
    Continuer
    pour confirmer la mise à niveau du projet.
FactoryTalk Optix Studio
effectue une mise à niveau et ouvre le projet. En cas de problème, reportez-vous à Dépanner les projets mis à niveau.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal