Restaurer un projet
Si un projet est corrompu ou si des modifications indésirables sont enregistrées, vous pouvez restaurer une version antérieure du projet.
Assurez-vous que le projet est fermé dans
FactoryTalk Optix Studio
.- Dans le dossier%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]copiez le dossier complet de la sauvegarde souhaitée.
- Remplacez le dossier de projet actuel par le dossier de sauvegarde.
- Ouvrez le projet et vérifiez qu’il a été restauré correctement.
restore
previous version
Fournir une réponse