Enregistrer un projet
Vous pouvez enregistrer un projet ou un modèle Optix localement, dans un référentiel de contrôle de version, sur un lecteur réseau ou un lecteur amovible.
- Enregistrez un projet de l’une des trois façons suivantes :
- Dans la barre d’outils, sélectionnezEnregistrer.Le projet est enregistré à l'emplacement où vous l’avez ouvert.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez la flèche vers le bas après
, sélectionnez
Enregistrer sous, puis dansEnregistrer le projet sous, enregistrez le projet en tant que projet ou modèle Optix :- Nom. Saisissez le nouveau nom.
- Enregistrer en tant que type. SélectionnezProjet Optixpour enregistrer le projet avec une extension .optix ouModèle Optixpour enregistrer le projet avec une extension .optixt.
- Emplacement. Saisissez l’emplacement où enregistrer le projet ou le modèle Optix.CONSEIL: L’emplacement d’enregistrement d’un modèle est en lecture seule. Tous les modèles sont stockés dans C:\Utilisateurs\NomUtilisateur\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates et leur nom commence par template_.
- (facultatif) Pour chiffrer les mots de passe du modèle Optix ou du projet, les objets personnalisés avec un type de donnéesPasswordet les fichiersYAMLqui représentent le modèle d’information du projet, sélectionnez l'option en regard deMode de chiffrement des secrets, puis pourNouveau chiffrement des secrets du projet, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Stockage de clés distant. Chiffrez les secrets des projets à l’aide d’un stockage de clés distant. Vous devez être connecté àFactoryTalk Hubet appartenir à une organisation appropriée.
- Mot de passe fourni par l’utilisateur. Chiffrez les secrets du projet avec un mot de passe.
CONSEIL: Pour plus d’informations sur le chiffrement des secrets et le chiffrement par défaut des nouveaux projets, consultez Chiffrement des secrets du projet et Définir les options. - SélectionnezOK.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Le projet ou le modèle Optix est enregistré et une validation est effectuée sur le référentiel de contrôle de version local. Lorsque vous validez les modifications du projet pour la première fois, un référentiel Git s’initialise pour le projet.
repository
network drive
removable drive
Fournir une réponse