Chiffrement des secrets du projet
Chiffrez les secrets des projets ou utilisez un mot de passe stocké localement dans les fichiers de projet.
Conditions requises
Chiffrez les secrets du projet lorsque vous le créez. Consultez la rubrique Créer un projet.
Étendue du chiffrement
FactoryTalk Optix
:- Chiffre les mots de passe dans les projets.
- Chiffre les objets personnalisés avec le DataType Password.
- Dans les fichiersYAMLdu projet, qui représentent le modèle d’information du projet, remplace les nœudsValuepar des nœudsSecretValueavec des valeurs de texte chiffrées.
Projets avec des secrets chiffrés
FactoryTalk Optix
gère les projets chiffrés des manières suivantes :- Lorsque vous n’avez pas accès à l’organisation ayant servi à créer un projet chiffré ou que vous continuez sans fournir de mot de passe utilisateur, l’ouverture du projet remplace tous les secrets du projet par des espaces vides.
- L’enregistrement d’un projet chiffré sous forme de projet non chiffré retire tous les secrets.CONSEIL: Les mots de passe des comptes utilisateurs dans les projets ne sont pas considérés comme des secrets et ne sont pas chiffrés avec les clés FactoryTalk Hub. Les mots de passe des comptes utilisateurs dans les projets sont stockés de manière sécurisée à l’aide d’un algorithme de hachage.
- Le déploiement d’un projet chiffré vers un client non chiffré affiche un message d’avertissement. Pour plus d’informations, consultez Chiffrement de projet sur un dispositif cible.
- Le collage d’un objet depuis un projet chiffré vers un projet non chiffré remplace tous les secrets par des espaces vides.
- L’ajout d’un objet aux bibliothèques de modèles dans un projet chiffré remplace tous les secrets par des espaces vides.
- Le collage d’un mot de passe sous forme de texte dans le presse-papiers est désactivé dans les projets chiffrés.
encryption
Fournir une réponse