Chiffrement de projet sur un dispositif cible
Chiffrez les projets sur n’importe quel dispositif où le FactoryTalk Optix Update Server est installé.
Étendue du chiffrement
Les fichiers
YAML
de projet, qui représentent le modèle d’information du projet, sont transférés sous forme de fichiers binaires chiffrés sur les dispositifs cibles. Pour plus d’informations, consultez Format de source de projet.Par défaut, les composants d’émulateur sont chiffrés. Vous ne pouvez pas désactiver le chiffrement des composants d’émulateur.
Opération de chiffrement
Les dispositifs cibles génèrent des clés de chiffrement symétriques en fonction du matériel utilisé, indépendamment de la plate-forme hôte. La clé de chiffrement est stockée dans
EncryptionKey.bin
sur le dispositif cible du dossier Runtime
. L’application chiffrée est liée au matériel spécifique du dispositif cible.Vous ne pouvez pas copier et exécuter un projet chiffré sur un autre dispositif cible. L’exportation d’un projet vers un dispositif ou dossier USB ne chiffre pas le projet compilé.
CONSEIL:
Pour charger un projet chiffré, vous devez :
- Charger le projet en sélectionnantTransférer les fichiers d'application sourcespour le dispositif cible. Consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
- Utiliser le mot de passe de l’utilisateur local du dispositif cible qui a transféré l’application.
CONSEIL:
Le chiffrement du projet n’est pas lié au compte
FactoryTalk Hub
. Vous pouvez charger des projets chiffrés à partir d’un dispositif lors de l’ouverture d’un projet, même si vous êtes n’est pas connecté ou êtes connecté à une autre organisation que celle ayant servi à développer le projet.encryption
Fournir une réponse