Rechercher du texte dans un projet
Recherchez des noms d’objets ou des valeurs spécifiques dans un projet pour trouver rapidement des objets.
- Procédez de l’une des manières suivantes :
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.
- Appuyez sur/Ctrl/Shift.F
- DansRechercher ou remplacer dans le projet, dans l’ongletRechercher, saisissez le texte à rechercher dansObjet de la recherche.
- (Facultatif) DansRechercher, sélectionnez :
- Tout. Recherchez dans les noms et les valeurs.
- Noms. Recherchez dans les noms uniquement.
- Valeurs. Recherchez dans les valeurs uniquement.
- (Facultatif) DansDossier, sélectionnez le dossier dans lequel effectuer la recherche.
- (Facultatif) DansÉtendue, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Projet entier. Recherchez dans l’ensemble du projet.
- Éléments de projet. Limitez la portée de la recherche aux éléments du projet.
- Solutions .Net. Limitez la portée de la recherche aux fichiers NetLogic et à leur contenu. Si vous sélectionnezSolutions .Net, l’optionDossiersera désactivée.
- (Facultatif) Cochez ou décochez les options suivantes :
- Respecter la casse. Limitez la recherche aux termes respectant les minuscules et majuscules spécifiées.
- Mot entier. Recherchez des mots entiers uniquement.
- Expression régulière. Utilisez des expressions régulières dans le texte pour effectuer la recherche. Si vous sélectionnezExpression régulière, les optionsRespecter la casseetMot entier.seront désactivées.CONSEIL: Le champExpression régulièreprend en charge la syntaxe POSIX Basic Regular Expression. Par exemple, cherchezMotor.*Speedpour trouver des objets qui commencent par « Motor » et se terminent par « Speed » et qui comprennent des caractères entre les deux.
- SélectionnezRechercher.
Les résultats de la recherche s’affichent dans
Sortie
.Fournir une réponse