Modèles Optix
Les modèles Optix contiennent un contenu par défaut défini par l’utilisateur qui sert de point de départ pour les projets. Vous pouvez ensuite créer un nouveau projet basé sur le modèle. Modifiez un modèle Optix en l’ouvrant et en modifiant son contenu comme vous le souhaitez. Les modèles Optix ont une extension .optixt et leur nom commence par FTOptix_template_.
Lorsque vous créez ou modifiez un modèle Optix, vous pouvez sélectionner 
Exécuter
pour émuler le modèle comme n’importe quel autre projet. Vous pouvez uniquement déployer un projet basé sur un modèle Optix sur un dispositif d’exécution.Fournir une réponse