Un objet est un élément qui identifie un objet physique tel qu'un moteur ou un objet non physique tel qu'une alarme numérique.
Composants d’objets
Un objet peut contenir :
Nom d’affichage
Description
Variables
Objets imbriqués
Exemple d’objet
Un moteur physique est un objet mécanique présentant des caractéristiques opérationnelles spécifiques, telles que l’accélération, la vitesse et le couple. L’objet Moteur du projet est un objet qui contient les mêmes propriétés.