Exécuter une commande CLI

Exécutez une commande d’interface de ligne de commande (CLI).
Installez
FactoryTalk Optix Studio
. Consultez la rubrique Guide d’installation de FactoryTalk Optix.
  1. Pour exécuter une commande CLI
  2. Ouvrez l’invite de commandes.
  3. Dans l’invite de commandes, saisissez
    "C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
    version
    \FTOptixStudio"
    suivi des commandes et des paramètres disponibles.
    version
    se trouve le répertoire qui représente la version de
    FactoryTalk Optix Studio
    installé sur votre système.
    Pour plus d’informations sur les commandes et paramètres disponibles, consultez Commandes CLI.
    CONSEIL:
    Les commandes suivantes supposent que vous avez installé
    FactoryTalk Optix Studio
    à l’emplacement par défaut. Si vous avez sélectionné un emplacement personnalisé pour votre installation de
    FactoryTalk Optix Studio
    , modifiez les chemins en conséquence.
    Pour raccourcir les commandes et appeler l’exécutable avec
    FTOptixStudio
    , ajoutez une variable d’environnement système ou accédez au répertoire d’installation de
    FactoryTalk Optix Studio
    .
    Par exemple, saisissez
    "C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
    version
    \FTOptixStudio" --help
    pour afficher un résumé des commandes disponibles dans l’invite de commandes.
La commande CLI s’exécute. L’interface utilisateur graphique (GUI) peut s’afficher pour certaines commandes.
Lorsque l’exécution de la commande se termine, les codes de sortie suivants peuvent s’afficher :
Codes de sortie
Code de sortie
Description
0
L’opération a réussi.
-1
L’opération a échoué.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal