Commandes CLI
FactoryTalk Optix Studio
inclut ces commandes d’interface de ligne de commande (CLI).
CONSEIL:
Les commandes suivantes supposent que vous avez installé
FactoryTalk Optix Studio
à l’emplacement par défaut. Si vous avez sélectionné un emplacement personnalisé pour votre installation de FactoryTalk Optix Studio
, modifiez les chemins en conséquence.Pour raccourcir les commandes et appeler l’exécutable avec
FTOptixStudio
, ajoutez une variable d’environnement système ou accédez au répertoire d’installation de FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEIL:
Les commandes
--help
, -h
et --version
sont prioritaires sur les autres commandes. --help
et -h
sont prioritaires sur --version
.open
Utilisez la commande
open
pour ouvrir un projet dans FactoryTalk Optix Studio
."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --open project_to_open
[--silent]Paramètre | Importance | Description |
---|---|---|
version | Requis | Nom du dossier qui correspond à la version de FactoryTalk Optix Studio installée. |
project_to_open | Requis | Chemin d’accès au fichier OPTIX du projet à ouvrir. |
--silent | Facultatif | Afficher la sortie non détaillée de la commande dans l’invite de commande. |
new
Utilisez la commande
new
pour créer un projet."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --new project_to_create
path
[-e | --encrypt-secrets] [--template=template
] [--main-window-width==width
] [--main-window-height==height
] [-l | --in-project-location] [--silent]Paramètre | Importance | Description |
---|---|---|
version | Requis | Nom du dossier qui correspond à la version de FactoryTalk Optix Studio installée. |
project_to_create | Requis | Nom du projet. |
path | Requis | Emplacement du projet. |
-e ou --encrypt-secrets | Facultatif | Chiffrer les secrets du projet. |
--template= template | Facultatif | Nom du modèle à utiliser pour le projet. Les valeurs autorisées pour template sont :
|
--main-window-width= width | Facultatif | Largeur de la fenêtre principale en pixels. La largeur par défaut est de 400 pixels |
--main-window-height= height | Facultatif | Hauteur de la fenêtre principale en pixels. La hauteur par défaut est de 400 pixels |
-l ou --in-project-location | Facultatif | Créer le projet directement dans path |
--silent | Facultatif | Afficher la sortie non détaillée de la commande dans l’invite de commande. |
connect
Utiliser la commande
connect
pour connecter FactoryTalk Optix Studio
à un point de terminaison."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --connect endpoint
[--silent]Paramètre | Importance | Description |
---|---|---|
endpoint | Requis | Adresse IP du point de terminaison auquel se connecter. |
--silent | Facultatif | Afficher la sortie non détaillée de la commande dans l’invite de commande. |
deploy
Utiliser la commande
deploy
pour déployer une Application FactoryTalk Optix
vers un dispositif local.Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez la commande
deploy
:- Vous devez effectuer toutes les opérations de contrôle de version nécessaires avant le déploiement de laApplication FactoryTalk Optix.
- Vous devez vous assurer que laApplication FactoryTalk Optixcompile sans erreurs avant le déploiement.
- Vous ne pouvez déployer desApplications FactoryTalk Optixque sur des dispositifs locaux.
- Vous ne pouvez pas déployer deApplications FactoryTalk Optixavec des secrets chiffrés.
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" deploy project_to_deploy
--ip-address=ip_address
--username=username
[--thumbprint=certificate_thumbprint
] [--disable-project-encryption] [--disable-source-project-transfer] [--transfer-application-files] [--transfer-optimized-project] [--silent]Paramètre | Importance | Description |
---|---|---|
version | Requis | Nom du dossier qui correspond à la version de FactoryTalk Optix Studio installée. |
project_to_deploy | Requis | Chemin d’accès au fichier OPTIX du projet à déployer. |
ip_address | Requis | Adresse IP du dispositif cible où déployer la Application FactoryTalk Optix . |
username | Requis | Nom d’utilisateur pour la connexion au dispositif cible
IMPORTANT:
Spécifier le mot de passe utilisateur comme variable d’environnement système
OPTIX_STUDIO_DEPLOYMENT_PASSWORD . |
--thumbprint= certificate_thumbprint | Facultatif | Fournissez l’empreinte du certificat du service de mise à jour de l’application FactoryTalk Optix cible pour éviter d’avoir à interagir avec la boîte de dialogue d’approbation. La boîte de dialogue d’approbation s’affiche uniquement pour le premier déploiement. Assurez-vous que les outils de FactoryTalk Optix Runtime et le service de mise à jour sont installés. Ensuite, vous pouvez obtenir l’empreinte numérique en exécutant cette commande openssl x509 -fingerprint -in UpdateServicePath /PKI/Own/Certs/FTOptixApplication.der -inform DER -nooutoù UpdateServicePath est le répertoire d’installation du service de mise à jour de l’application FactoryTalk Optix. |
--disable-project-encryption | Facultatif | Désactiver le chiffrement du projet. |
--disable-source-project-transfer | Facultatif | Désactiver le transfert du projet source vers le dispositif cible.
IMPORTANT:
Vous ne pouvez transférer des projets sources que vers des dispositifs cibles Windows.
|
--transfer-optimized-project | Facultatif | Optimiser le projet avant son transfert. Les projets optimisés :
Vous ne pouvez pas optimiser les projets contenant des serveurs OPC UA qui exposent le modèle entier ou au moins une balise. |
--silent | Facultatif | Afficher la sortie non détaillée de la commande dans l’invite de commande. |
export
Utilisez la commande
export
pour exporter une Application FactoryTalk Optix
vers un fichier."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" export project_to_export
--platform=platform
--location=location
[--silent]Exemple :
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" deploy "D:\Device Sizing Tool\Projects\BlankProject\BlankProject.optix" --ip-address=172.19.16.187 --username=adminTenez compte des points suivants lorsque vous utilisez la commande
export
:- Vous devez vous assurer que laApplication FactoryTalk Optixcompile sans erreurs avant l’exportation.
- Vous ne pouvez pas définir de mots de passe pour lesApplications FactoryTalk Optixexportées.
- Vous ne pouvez pas exporter deApplications FactoryTalk Optixavec des secrets chiffrés.
Paramètre | Importance | Description |
---|---|---|
version | Requis | Nom du dossier qui correspond à la version de FactoryTalk Optix Studio installée. |
project_to_export | Requis | Chemin d’accès au fichier OPTIX du projet à déployer. |
--location= location | Requis | Chemin d’accès à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer la Application FactoryTalk Optix . |
--silent | Facultatif | Afficher la sortie non détaillée de la commande dans l’invite de commande. |
--help
Utilisez le paramètre
--help
ou -h
pour afficher un résumé des commandes disponibles dans l’invite de commandes.
CONSEIL:
Les paramètres inattendus affichent également l’aide.
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --help--version
Utilisez le paramètre
--version
pour afficher la version de FactoryTalk Optix Studio
."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --versionFournir une réponse