Ajouter des objets facultatifs à un nœud

Ajoutez des objets facultatifs aux objets qui les prennent en charge.
CONSEIL: Les objets facultatifs disponibles dépendent de la définition du type de l’objet parent.
Conditions préalables
Ajoutez des nœuds au projet. Consultez la rubrique Pour ajouter un nœud à partir des spécifications Companion.
  • Pour ajouter des objets facultatifs à un nœud
  • Cliquez avec le bouton droit sur un objet et sélectionnez
    Nouveau
    Objets facultatifs
    object-to-add
    .
L’objet facultatif apparaît sous le nœud.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal