Pour ajouter un nœud à partir des spécifications Companion

Ajoutez des instances de types définis dans
Spécifications Companion
une par une à votre projet.
CONSEIL: Pour ajouter tous les nœuds à partir d’une spécification d’accompagnement, consultez Importer des nœuds à partir d’un NodeSet. Pour ajouter les nœuds sélectionnés à partir d’une spécification d’accompagnement, consultez Ajouter un client OPC UA.
Conditions préalables
(Facultatif) Ajoutez la prise en charge des
Spécifications Companion OPC UA
personnalisées à
FactoryTalk Optix Studio
. Consultez la rubrique Importer des spécifications Companion.
  • Pour ajouter un nœud à partir des spécifications Companion
  • Cliquez avec le bouton droit sur l’objet ou le dossier devant contenir le nœud et sélectionnez
    Nouveau
    Tout
    Spécifications Companion
    Node-to-import
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal