Importer des nœuds à partir d’un NodeSet
Importez tous les nœuds à partir d’un fichier NodeSet
XML
.
CONSEIL:
Importez des nœuds depuis NodeSet pour importer tous les nœuds depuis
Spécifications Companion OPC UA
définis dans un fichier NodeSet. Pour plus d’informations, consultez Spécifications Companion OPC UA.Conditions préalables
Obtenez un fichier
XML
avec le NodeSet à importer.- Pour importer des nœuds à partir de NodeSet
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierModèleou l’un de ses sous-dossiers et sélectionnez .
- Sélectionnez le fichierXMLavec le NodeSet à importer.
Les nœuds importés s’affichent dans le dossier. Si vous réimportez les nœuds au même emplacement, toutes les modifications apportées aux nœuds déjà importés sont conservées.
Fournir une réponse