Client OPC UA

Utilisez un objet client OPC UA pour importer des nœuds au moment de la conception ou de l'exécution à partir d'un serveur OPC UA.
CONSEIL: Un projet peut contenir plusieurs clients OPC UA.
Lors de la conception, utilisez l’éditeur pour sélectionner les nœuds à synchroniser. Pour chaque nœud que vous importez à partir d’un serveur, vous créez un nœud de projet correspondant. Si le client dispose d’autorisations adéquates définies dans le paramètre
Identité de l’utilisateur
du client OPC UA, les nœuds restent synchronisés avec les nœuds du serveur pendant la lecture et l’écriture au moment de l’exécution.
IMPORTANT: Pour les nœuds importés lors de la conception, notamment les types d'objets/de variables, les nœuds correspondants
BaseObject
ou
BaseVariable
sont créés automatiquement.

Fonctionnement

Les clients OPC UA accèdent aux nœuds publiés par les serveurs OPC UA pour :
  • Lire à partir des serveurs ou écouter des événements
  • Écrire sur les serveurs ou invoquer des méthodes
Lors de l’exécution, utilisez les nœuds importés pour créer la logique d’application. Vous pouvez spécifier les nœuds à importer lors de la conception ou de l'exécution. Par exemple, un client OPC UA peut lire des variables d'objet spécifiques ou écouter les événements générés par des alarmes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal