- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Intégrer l’interface avec les NetLogics
Intégrez les NetLogic avec l’interface de l’application.
- DansVue de projet, développez .
- Configurer le bouton Insérer des données aléatoires :
- DansVue de projet, sélectionnezInsertButton.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnezet sélectionnez .
- Configurer la requête d’affichage dans le bouton Étiquette :
- DansVue de projet, sélectionnezRunQueryButton.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez, puis sélectionnez .
Fournir une réponse