Bouton Inverser

Permet de générer des événements pour exécuter des méthodes. Comprend un événement Valeur modifiée.

Événements

Utilisez ces événements de bouton pour déclencher des méthodes :
Événement
Généré lors de l’exécution quand
Valeur modifiée
  • Un objet est enfoncé ou touché, puis relâché.
  • Un objet est enfoncé ou touché.
Événement MouseClick
Un objet est enfoncé ou touché, puis relâché.
Événement MouseDown
Un objet est enfoncé ou touché.
Événement MouseUp
L’objet enfoncé ou touché est relâché.

Exemple

Bouton Inverser par défaut
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal