Configurer un bouton Inverser
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit sur le nœud qui contiendra le bouton et sélectionnez .Par exemple, ajoutez le bouton sousMainWindow (type).
- (Facultatif) DansVue de projet, passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnezet entrez le nouveau nom du bouton.
- (Facultatif) DansPropriétés, ajustez l’apparence du bouton :
- Apparence. Ajustez la visibilité, l’état, l’opacité, la rotation, la couleur d’arrière-plan et le style du bouton.
- Taille et disposition. Ajustez la taille et la position du bouton dans votre projet.
- Texte et police. Saisissez le texte à afficher dans le bouton et ajustez le style de texte.
- Image. Insérez une icône dans le bouton et décidez de son emplacement par rapport au texte du bouton.CONSEIL: SélectionnezParcourir, puis sélectionnezpour ajouter une image au projet ou sélectionnez une image existante dans le projet. AjustezImporter des fichiersPosition de l’imagepour aligner l’image par rapport au texte du bouton.
- DansÉvénements, créez des liens dynamiques entre des événements spécifiques et des méthodes à exécuter.Pour plus d’informations sur les événements disponibles, reportez-vous à la section Bouton Inverser.
toggle
toggle button
Fournir une réponse