Fuseaux horaires des événements d'alarme

Lors de l'exécution, l'objet
Grille de données
des objets
Grille d'alarmes
et
Grille de journal des alarmes
affiche l'heure locale des événements dans la colonne
Horodatage
 :
Objet
Horodatage
Grille d'alarmes
Définissez un lien dynamique dans la propriété
Heure
.
Grille d'historique des alarmes
Définissez un lien dynamique dans la propriété
Heure
avec un pointeur de nœud.
Dans les projets qui prennent en charge les sessions à distance, les dispositifs ayant différents paramètres horaires locaux peuvent afficher différents fuseaux horaires dans les widgets. L’horodatage du widget s’affiche dans le fuseau horaire local du dispositif, même lorsque les événements se produisent dans des fuseaux horaires différents. Dans la colonne
Horodatage
de la
Grille d’alarmes
ou de la
Grille d’historique des alarmes
, définissez un convertisseur de type
Évaluateur d’expression
avec la somme des propriétés
{Item}Time
et
{Session}TimeZoneOffset
. Consultez la rubrique Afficher les alarmes dans un fuseau horaire local distant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal