Configurer un commutateur pour simuler des alarmes
Configurez un commutateur qui simule des alarmes Motor1.
- DansVue de projet, double-cliquez surPage2 (type).
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surPage2 (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreActifet la variableMotor1Alarm.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Dans l’éditeur, organisezCommutateur1en fonction de vos préférences.
Commutateur pour simuler des alarmes en bas de Page2

Basculez le commutateur à l'exécution pour déclencher une alarme.
Fournir une réponse