- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Changer de vue en fonction de valeurs
Affichez différentes vues en fonction d’une valeur de variable ou de balise. Par exemple, affichez une vue lorsqu’un réservoir dépasse un certain niveau.
Lors de l’exécution, l’exemple d’application :
- Met à jour la valeur de la balise de l’automate ou de la variable du modèle lorsque l’utilisateur sélectionne une autre vue
- Met à jour la vue lorsque la balise de l’automate ou la variable du modèle change
Exemple d’application


NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
ChangeScreens.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application

Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Exécuter
Fournir une réponse