Retirer un lien dynamique

Retirez un lien dynamique d’une propriété pour que la propriété n’affiche plus l’attribut lié. Après avoir supprimé le lien dynamique, vous pouvez réinitialiser la valeur par défaut de la propriété.
Conditions préalables
  1. Pour retirer un lien dynamique
  2. Dans
    Vue de projet
    ou l’éditeur, sélectionnez l’objet graphique contenant la propriété avec le lien dynamique.
  3. Dans
    Propriétés
    , dans la propriété contenant le lien dynamique, cliquez avec le bouton droit sur le lien dynamique et sélectionnez
    Retirer le lien
    .
    Le lien dynamique est retiré de la propriété et la valeur saisie pour la propriété s’affiche.
  4. (facultatif) Cliquez avec le bouton droit sur la valeur de propriété et sélectionnez
    Réinitialiser la valeur
    .
    La propriété affiche sa valeur par défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal