Renvoi de nœuds connus

Utilisez les API C# pour renvoyer des objets C# qui correspondent aux nœuds OPC UA du projet.
Les objets C# renvoyés qui correspondent aux nœuds OPC UA du projet commencent à partir des nœuds pour lesquels :
  • le nom est connu ;
  • le type dont les nœuds OPC UA sont dérivés est connu.
Les API sont fournies par la classe
IUANode
. Les instances de classe sont des points de départ pour rechercher les nœuds à renvoyer.
IMPORTANT: S’il existe plusieurs nœuds du même nom, un nœud indésirable peut être renvoyé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal