Rechercher des nœuds

Utilisez la fonction
Rechercher
dans
Vue de projet
pour rechercher et filtrer les nœuds de projet dans l’arborescence.
  • Dans
    Vue de projet
    , effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Pour rechercher des nœuds de projet, dans
      Rechercher
      , saisissez une requête de recherche.
    • Pour effacer la requête de recherche, dans
      Rechercher
      , sélectionnez
      Close
      .
    • Pour filtrer les nœuds du projet par type, dans
      Rechercher
      , sélectionnez
      , puis cochez ou décochez les types de nœuds à inclure dans la requête.
    • Pour effacer tous les filtres, dans
      Rechercher
      , sélectionnez
      , puis
      Effacer tous les filtres
      .
    Vous pouvez rechercher des nœuds de projet à l’aide de leur , en saisissant
    n:
    Node_ID
    Par exemple :
    n: 85/00000000000123456
    CONSEIL: Vous pouvez également entrer uniquement la chaîne numérique après le « / » comme requête de recherche. La chaîne est unique pour chaque nœud de projet.
    Par exemple :
    n: 00000000000123456
    Au moins 4 caractères du NodeID sont nécessaires pour déclencher la recherche. Vous pouvez également effectuer une recherche par uniquement, par exemple
    n: 8/
    ou
    n: 123/
    , sans condition de longueur, mais cette recherche peut prendre plus de temps.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal