Objets intelligents dans la bibliothèque
Vous pouvez télécharger le modèle d’information des objets intelligents Studio 5000 dans un fichier ACD, puis l’utiliser pour lire et écrire les valeurs des objets intelligents dans
FactoryTalk®Optix™
Runtime.Le configurateur d'objets intelligents Studio 5000 offre les fonctionnalités suivantes :
- Transformez les balises Logix existantes en instances d'objet intelligent FactoryTalk en étendant les balises Logix de base existantes avec un ensemble supplémentaire de propriétés de configuration définies par l'utilisateur.
- Organisez les instances d'objet intelligent FactoryTalk dans des modèles d'informations et définissez une collecte de données synchrone en fonction de la hiérarchie des modèles.
FactoryTalk Optix
utilise les modèles d'informations d'objet intelligent FactoryTalk et les données collectées, puis transmet les données synchrones contextualisées aux extensions.Vous pouvez télécharger le configurateur d'objets intelligents Studio 5000 sur la page Compatibilité et téléchargements (PCDC).
Fournir une réponse