Objets intelligents

Assurez-vous que la fonctionnalité est configurée. Consultez la rubrique Configurer les objets intelligents.
  1. Pour créer des instances d'automate, cliquez avec le bouton droit sur le dossier
    SmartObjects
    et sélectionnez :
    Nouveau
    SmartObjects
    Type
    SmartObjectImporter
    .
    Si vous disposez de plusieurs automates, vous devez créer plusieurs instances.
  2. Définissez les paramètres de l’automate :
    1. Dans
      ControllerFilePath
      , saisissez le chemin d’accès au fichier de l’automate.
    2. Dans
      IPAddress
      , saisissez l’adresse IP de l'automate.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur l’automate et effectuez les actions suivantes :
    1. Pour lire le modèle Objets intelligents, exécutez la méthode
      ReadModels
      .
      Les nouvelles propriétés de SmartObjectImporter s’affichent, selon la convention de dénomination
      Cible de
      so_model_name
      . Vous pouvez utiliser ces propriétés pour définir l’emplacement du modèle
      FactoryTalk Optix
      pour les modèles d’objets de synchronisation.
    2. Pour déplacer le modèle d’objets intelligents vers le modèle FTOptix, exécutez la méthode
      ImportSmartObjects
      .
      Les modèles SmartObjectImporter importés s’affichent à l’emplacement prédéfini, selon la convention de dénomination
      Cible de
      so_model_name
      . Vous pouvez utiliser ces propriétés pour définir l’emplacement du modèle
      FactoryTalk Optix
      pour les modèles d’objets de synchronisation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal