Créer une case à cocher qui affiche ou masque l’horloge

Créez une case à cocher liée dynamiquement à une variable propre à l’utilisateur permettant d’afficher ou de masquer l’horloge.
  1. Créer la case à cocher :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Case à cocher
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la case à cocher, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      ShowClockCheckBox
      .
  2. Configurer la case à cocher :
    1. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Actif
      et
      Alias
      {Session}
      Session
      Utilisateur (Pointeur)
      Utilisateur (Pointé)
      UserPersistentSettings
      ShowClock
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    2. Définissez
      Texte
      sur
      Show clock
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal