Boîte de spin

Permet d’augmenter ou de réduire une valeur numérique en entrant la valeur ou à l’aide de boutons.

Cas d’utilisation

Modifiez la valeur d’une variable analogique, comme un point de consigne de température.

Exemple

animated screen shot showing themoving up and dowwn through numerical values 0 through 3.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal