Configurer une boîte de spin

Ajoutez un objet Boîte de spin et modifiez ses propriétés.
  1. Dans
    Vue de projet
    , dans
    Interface utilisateur
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un conteneur qui doit contenir la boîte de spin et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Boîte de spin
    .
  2. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , réglez les paramètres de la boîte de spin :
    • Valeur
      . Valeur de départ. Il peut s’agir d’une valeur numérique ou d’un lien dynamique vers une variable avec une valeur numérique.
      CONSEIL: Si vous liez dynamiquement la propriété
      Valeur
      à une variable et que vous entrez une nouvelle valeur lors de l’exécution, cette nouvelle valeur sera automatiquement convertie dans le type de données de variable associé. Par exemple, si vous créez un lien vers une variable de type de données UInt32 et que vous entrez
      1.6
      dans la zone de sélection numérique supérieure, la valeur saisie sera arrondie à
      2.0
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    • Valeur minimale
      . Valeur minimale que vous pouvez définir pour la boîte de spin.
      CONSEIL: Si la valeur se situe en dehors de la plage
      Valeur minimale
      et
      Valeur maximale
      , la bordure de la boîte de spin devient rouge pendant un bref instant, puis la valeur est rétablie.
    • Valeur maximale
      . Valeur maximale que vous pouvez définir pour la boîte de spin.
    • Incrément
      . Valeur qui sert à augmenter ou diminuer la valeur lorsque vous utilisez les boutons pour l’incrémenter.
    • Format d’entrée
      . Format de la valeur affichée.
      Les valeurs autorisées sont les suivantes :
      Valeur numérique (Double Float Int16 Int32 Int64 Integer UInt16 UInt32 UInt64 UInteger)
      Format
      Description
      Exemple
      d
      Valeur numérique sans séparateur de milliers.
      Après l'espace réservé au format, le nombre de décimales est configuré avec un entier (sans remplissage).
      • d
         : -1234 ► -1234
      • d
         : 5.618 ► 5618
      • d2
         : 1,234.239 ► 1234.24
      n
      Valeur numérique avec séparateur de milliers.
      Après l'espace réservé au format, le nombre de décimales est configuré avec un entier (sans remplissage).
      • n1
         : -1234.23 ► -1,234.2
      • n2
         : 5804.236 ► 5,804.24
      • n3
         : -1234.23 ► -1,234.230
      e
      Notation exponentielle.
      Après l'espace réservé au format, le nombre de chiffres après la virgule est configuré avec un entier.
      • e10
         : 12345.6789 ► 1.2345678900E4
      • e2
         : 2665.778 ► 2.67E3
      f
      Notation à point fixe.
      Après l'espace réservé au format, le nombre exact de décimales est configuré avec un entier.
      • f3
         : 123 ► 123.000
      • f3
         : 123.23 ► 123.230
      • f4
         : -1898300.678 ► -1,898,300.6780
      • f3
         : 123.4 ► 123.400
      p
      Pourcentage.
      Après l'espace réservé au format, un entier est utilisé pour configurer le nombre de décimales.
      • p
         : 1 = 100%
      • p3
         : -0.397481 ► -39.748%
      x
      Notation hexadécimale.
      255 ► ff
      b
      Notation binaire.
      107 ► 1101011
      o
      Notation octale.
      56 ► 70
    • Modifiable
      . Permet de saisir la valeur de la boîte de spin avec les touches du clavier.
      CONSEIL: Même si la propriété
      Modifiable
      est définie sur
      Faux
      , vous pouvez toujours utiliser les boutons de la boîte de spin pour augmenter ou diminuer sa valeur.
    • Afficher les boutons
      . Affiche les boutons permettant d’augmenter ou de diminuer la valeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal