Créer une alarme
Créez une alarme pour spécifier la valeur qui génère une alarme lors de l’exécution.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surAlarmes, puis sélectionnezNouveauet le type d'alarme.L'alarme s'affiche alors dansAlarmes.
- Lorsque l’alarme est sélectionnée, dansPropriétés, entrez ou liez la variable à surveiller dansVariable d’entrée.
- Selon le type d'alarme, définissez l'état ou les limites de la valeur normale.Une valeur de propriété afficheNon définielorsque la valeur normale ou la limite n’est pas entrée.
- DansMessage, entrez le message à afficher lorsque l'événement d'alarme se produit.Pour les types d’alarmes Exclusive et Non exclusive, vous pouvez également définir un message distinct pour chaque état d’alarme.
- DansGravité, entrez le niveau de priorité de l’alarme qui doit être compris entre1et1000.
- DansActivé, sélectionnezVrai. Activé est la valeur par défaut.
L'alarme est créée et activée.
create alarm
enable alarm
message
severity
Fournir une réponse