Gérer les recettes lors de l'exécution

Utilisez le widget de l'éditeur de recettes pour stocker une nouvelle recette, supprimer une recette existante ou appliquer une recette sur l'automate.
Lorsque l'utilisateur crée, modifie ou charge une recette dans la base de données lors de l'exécution, un alias du nœud du
modèle d'édition
est automatiquement créé dans le nœud racine du projet. Le nœud alias porte le même nom que le schéma de recette auquel il se rapporte. Tant que le nœud n'est pas enregistré, supprimé ou envoyé à l'automate, il contient une copie temporaire des données de recette créées, modifiées ou chargées.
IMPORTANT: En cas d’arrêt de l’exécution de
FTOptixApplication
, le nœud
Modèle d’édition
et ses données sont supprimés.
  • Pour gérer les recettes lors de l’exécution
  • Pour stocker une nouvelle recette, procédez comme suit :
    1. Modifiez les valeurs des ingrédients.
    2. Dans la liste de recettes, entrez un nom de recette.
    3. Sélectionnez
      Enregistrer
      .
  • Pour supprimer une recette, sélectionnez une recette, puis
    Supprimer
    .
  • Pour appliquer une recette sur l'automate, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez une recette.
      Les valeurs d'ingrédients de la recette s'affichent.
    2. Sélectionnez
      Appliquer
      .
      Dans la colonne de droite, les valeurs d'ingrédients chargées dans l'automate s'affichent.
    3. Pour modifier les valeurs des ingrédients de l'automate, modifiez les valeurs, puis sélectionnez
      Enregistrer
      et
      Appliquer
      .
      Les valeurs des ingrédients de l'automate sont mises à jour dans la colonne de droite.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal